+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un Glitch est une perturbation brève et indésirable du signal que l'on trouve généralement dans les circuits numériques ou les systèmes de contrôle. Il peut prendre la forme d'un changement impulsif de l'état logique qui ne correspond pas au fonctionnement prévu d'un programme, d'un circuit ou d'un dispositif. Ce phénomène se produit généralement en raison de signaux non synchronisés, de différences temporelles dans la propagation des impulsions ou d'interférences électromagnétiques.
En électronique numérique, le glitch se produit généralement à la sortie des portes logiques, lorsque les signaux d'entrée changent de manière non synchronisée. Pendant un bref instant, le circuit peut passer dans un état logique anormal avant de se stabiliser conformément à l'algorithme prévu . De telles impulsions incontrôlées peuvent entraîner des erreurs dans le traitement des données, un mauvais fonctionnement des compteurs, des registres, ainsi que des erreurs de système difficiles à détecter.
Dans les systèmes en temps réel et les dispositifs soumis à des exigences de fiabilité élevées, le glitch peut interférer avec les systèmes de sécurité, de communication ou de synchronisation. C'est pourquoi sa détection et son élimination constituent un aspect important de la conception de l'électronique numérique, des microcontrôleurs et des FPGA. Les filtres de synchronisation, les techniques de synchronisation et la conception de circuits tolérant le délai de propagation des signaux, entre autres, sont utilisés pour atténuer les défauts.
Dans un contexte plus large dépassant la technologie numérique, le terme est parfois utilisé pour décrire toute anomalie inattendue et transitoire dans le fonctionnement des systèmes - des erreurs d'affichage graphique aux réponses imprévisibles des logiciels, en passant par des pépins mineurs dans les interfaces utilisateurs. Dans chacun de ces cas, les caractéristiques communes d'un pépin restent son caractère temporaire, sa difficulté à être reproduit et son impact potentiellement important sur les performances du système.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.