+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
L'hétérodyne est un signal auxiliaire dépendant de la fréquence, utilisé dans la technologie radio et électronique pour réaliser une conversion de fréquence, connue sous le nom de mixage. Le terme fait également référence au processus d'hétérodyne lui-même, une combinaison non linéaire de deux signaux qui produit de nouvelles composantes de fréquence qui sont la somme et la différence des fréquences des signaux d'entrée. L'hétérodyne est le plus souvent généré par un oscillateur local, et son utilisation permet de déplacer le signal radio d'une partie du spectre à une autre - généralement vers une fréquence intermédiaire (FI) , plus pratique pour un traitement ultérieur.
Le concept d'hétérodyne est à la base du fonctionnement d'un récepteur radio superhétérodyne - un système dans lequel le signal d'entrée est mélangé à un signal hétérodyne pour produire une fréquence intermédiaire stable et fixe, indépendante de la fréquence du canal reçu. Cette approche simplifie la conception des filtres et des amplificateurs, permet un réglage précis et améliore la sélectivité et la sensibilité du système.
L'hétérodyne est également utilisé dans la technologie radar, les systèmes de communication par satellite, les analyseurs de spectre, les instruments de musique et le traitement des signaux acoustiques. Le processus s'appuie sur les propriétés des composants électroniques non linéaires tels que les diodes, les transistors ou les circuits intégrés pour produire de nouvelles composantes spectrales.
D'un point de vue physique, l'hétérodyne résulte de la multiplication de deux formes d'ondes sinusoïdales dans le domaine temporel, ce qui donne des composantes dont les fréquences sont la somme et la différence des signaux d'origine. Le choix de l'une d'entre elles - généralement celle dont la fréquence est la plus basse - permet de simplifier l'analyse et le traitement ultérieurs du signal sans perdre l'information qu'il contient.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.