+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Hétérozygotie - définition

Une Hétérojonction est l'interface entre deux matériaux semi-conducteurs différents ayant des propriétés physiques différentes, telles que la largeur de la fente énergétique, l'affinité électronique ou la constante de réseau cristallin. Contrairement à une jonction p-n classique, qui se forme dans un seul matériau, une hétérojonction se forme en connectant deux semi-conducteurs différents, ce qui entraîne des phénomènes électroniques uniques à l'interface .

L'un des principaux effets de l'hétérojonction est la formation d'une barrière énergétique résultant des différences entre les niveaux de bande d'énergie des deux matériaux. Ce phénomène est utilisé pour la formation contrôlée de potentiels internes, ce qui permet un contrôle précis du flux de charge dans les dispositifs électroniques et optoélectroniques. Il est ainsi possible d'obtenir des structures d'une efficacité, d'une vitesse ou d'une sensibilité exceptionnelles, ce qui n'est pas possible avec des jonctions homogènes.

Les hétérojonctions sont largement utilisées dans les composants semi-conducteurs modernes tels que les transistors HEMT (High Electron Mobility Transistor), les lasers à semi-conducteurs, les diodes électroluminescentes (LED), les cellules solaires et les détecteurs de rayonnement. Le contrôle précis des paramètres de l'hétérojonction est rendu possible par les technologies d'épitaxie avancées, qui permettent la croissance de fines couches cristallines tout en maintenant la continuité du réseau entre les différents matériaux.

Les différences de propriétés des matériaux dans l'hétérojonction permettent la formation de zones de mobilité très élevée des électrons ou des trous, ce qui se traduit par une efficacité accrue du transport des charges et une réduction des pertes d'énergie. Les phénomènes qui se produisent à l'interface de l'hétérojonction sont fondamentaux pour la conception de systèmes micro- et optoélectroniques de haute performance, ainsi que pour la recherche de nouveaux matériaux semi-conducteurs.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI