+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
L'IHM (Interface Homme-Machine) est une interface utilisateur qui permet la communication entre un être humain et une machine, un système de contrôle ou un processus. Elle agit comme un intermédiaire par lequel l'opérateur peut observer l'état de la machine, entrer des données, contrôler des paramètres et répondre à des signaux d'avertissement ou d'urgence. Les IHM sont utilisées dans les systèmes d'automatisation industrielle, la robotique, l'énergie, les transports, ainsi que dans les appareils de la vie quotidienne tels que les appareils ménagers ou les véhicules.
Les solutions IHM vont des tableaux de commande physiques avec boutons, voyants et écrans aux environnements graphiques avancés avec écrans tactiles, visualisation des processus et intégration avec les systèmes SCADA ou PLC. Les interfaces modernes se caractérisent par un niveau élevé d'intuitivité, utilisant souvent des éléments graphiques interactifs, des animations, des indicateurs analogiques et des alarmes contextuelles. Leur conception tient compte de l'ergonomie, de la sécurité opérationnelle et des besoins de l'opérateur en matière d'accès rapide aux informations clés.
L'IHM joue un rôle important dans l'efficacité et la sécurité des systèmes de traitement complexes. Elle permet de diagnostiquer rapidement les pannes, d'analyser les tendances des données, d'ajuster les réglages et de contrôler en temps réel. Ces interfaces sont également essentielles pour la collecte et la communication des données opérationnelles, la prise de décision et l'optimisation des processus de production.
Dans le cadre de l'intégration avec les technologies numériques, l'IHM peut communiquer avec de multiples sources de données en utilisant divers protocoles industriels tels que Modbus, OPC ou Ethernet/IP. Grâce au développement des technologies mobiles et cloud, les IHM d'aujourd'hui permettent également l'accès, le diagnostic et la configuration du système à distance, ce qui augmente la flexibilité et l'efficacité de la gestion de l'infrastructure technique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.