+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Hodomètre - définition

Un Hodomètre est un instrument de mesure utilisé pour déterminer la distance parcourue en fonction du nombre de tours d'une roue ou d'un autre élément roulant se déplaçant le long d'une route. Le fonctionnement de l'hodomètre consiste à compter les révolutions et à les convertir en distance en utilisant le diamètre connu de la roue, ce qui permet de mesurer la distance d'une manière directe et mécaniquement simple. L'histoire de cet appareil remonte à l'Antiquité, mais des versions mécaniques et électroniques sont utilisées aujourd'hui.

Dans les systèmes hodométriques modernes, des capteurs optiques, magnétiques ou des encodeurs d'impulsions enregistrent le mouvement de rotation et ces données sont traitées numériquement pour fournir des informations sur la distance parcourue. Les hodomètres font partie intégrante de nombreux véhicules terrestres, robots mobiles, machines agricoles, ainsi que des équipements d'arpentage et de mesure utilisés dans le génie civil. Dans les véhicules, l'hodomètre est le plus souvent intégré aux odomètres et aux systèmes de navigation.

En robotique mobile et en automatisation, l'hodométrie est utilisée pour l'estimation de la position sur la base de mesures locales du mouvement - ce que l'on appelle la navigation à l'estime. l'estimation à l'estime*. Bien que les mesures basées sur l'hodométrie soient locales et n'aient pas besoin d'être référencées par des signaux externes, leur précision est limitée par des erreurs systématiques telles que le glissement des roues, les terrains accidentés ou la dérive temporelle. C'est pourquoi les données hodométriques sont souvent complétées par des informations provenant d'autres capteurs (par exemple GPS, IMU), ce qui permet de fusionner les données et d'améliorer la précision de la localisation.

La conception de l'hodomètre doit tenir compte des conditions de fonctionnement telles que la résistance à la saleté, aux vibrations ou aux changements de température, en particulier dans les applications sur le terrain. Malgré l'existence de technologies de positionnement plus avancées, les hodomètres restent un composant essentiel et fiable de nombreux systèmes de mesure et de contrôle dans les transports et la technologie industrielle.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI