+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Idempotence - définition

L'idempotence est un concept mathématique et informatique décrivant la propriété d'une opération dont l'application répétée produit le même résultat qu'une seule fois. Formellement, pour une opération binaire f, opérant sur un ensemble X, la fonction est idempotente si, pour chaque élément x de l'ensemble, l'égalité est respectée : f(x, x) = f(x). Dans le contexte des fonctions unaires, cette condition se simplifie sous la forme f(f(x)) = f(x), ce qui signifie que l'application de la fonction à son propre résultat ne modifie pas ce dernier.

En informatique, l'idempotence joue un rôle fondamental dans la conception des systèmes distribués, des protocoles de réseau, des bases de données et des services web. Par exemple, une requête HTTP PUT est idempotente parce que l'envoi répété de la même opération au serveur ne modifie pas l'état de la ressource au-delà de la première exécution - ce qui assure une résistance à la répétition en cas de défaillance du réseau.

Dans les structures algébriques abstraites telles que les semigroupes, les monoïdes ou les algèbres de Boole, l'idempotence sert de critère de classification pour les opérations logiques (par exemple, la conjonction, l'alternative) et les fonctions projectives. En programmation fonctionnelle et en logique mathématique, le concept fait également référence à des constructions qui garantissent un fonctionnement déterministe et prévisible sans effets secondaires. Dans la pratique de l'ingénierie, l'idempotence favorise la conception de systèmes tolérants aux pannes, facilement testables et reconfigurables.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI