+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
The IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) is a semiconductor power element that combines in its structure the characteristics of a bipolar transistor (BJT) and an insulated gate transistor (MOSFET). Il est conçu pour offrir une efficacité de commutation élevée tout en conservant une capacité de transport de courant élevée. Grâce à cette combinaison, l'IGBT est largement utilisé dans les systèmes électroniques de puissance où de faibles pertes de conduction et une réponse de commutation rapide sont cruciales.
L'IGBT a une entrée commandée par tension - comme dans un transistor MOSFET - ce qui simplifie son circuit de commande et réduit la consommation d'énergie de la grille. At the same time, in the conducting state, the bipolar structure allows significant currents to be carried at a relatively low saturation voltage, resulting in high power efficiency. Une caractéristique de cet élément est la présence d'une couche de type p dans la structure de puissance, qui permet une conduction plus efficace du courant à l'état passant.
Dans la pratique, les IGBT sont utilisés dans les onduleurs, les convertisseurs, les onduleurs, les systèmes de contrôle des moteurs, les systèmes HVDC et divers types d'équipements industriels. Leur capacité à fonctionner à des tensions et des courants élevés en fait la solution privilégiée pour les applications d'alimentation à moyenne et haute tension. Les performances d'un IGBT, telles que le temps de commutation, la perte de puissance ou la résistance aux phénomènes de surcharge, dépendent de sa conception et des conditions de fonctionnement, notamment du refroidissement et de la tension d'alimentation.
Due to its complex structure, IGBTs exhibit delayed current turn-off phenomena associated with carrier charge recombination in the bipolar part, which affects dynamic characteristics. Néanmoins, grâce au développement continu de la technologie, les transistors IGBT d'aujourd'hui atteignent un rendement et une fiabilité très élevés, ce qui permet de les utiliser dans des systèmes de conversion et de contrôle de l'énergie de plus en plus exigeants.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.