+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
L'induction électrique est un phénomène physique impliquant la génération d'une charge électrique ou d'une différence de potentiel (tension) sous l'action d'un champ magnétique alternatif ou en présence d'une charge électrique externe. Le terme est parfois utilisé dans deux contextes principaux : induction électrostatique et induction électromagnétique, les deux décrivant des mécanismes différents de génération de phénomènes électriques.
Dans le cas de l'induction électromagnétique, décrite par la loi de Faraday, un champ magnétique variable dans le temps traversant un circuit électrique produit une force électromotrice, qui peut induire un flux de courant. C'est le mécanisme de base du fonctionnement des générateurs, des transformateurs et des inducteurs, et c'est le fondement de la technologie de l'énergie électrique. L'ampleur de la force électromotrice induite dépend du taux de variation du flux magnétique et du nombre de tours dans le circuit.
L'induction électrostatique, quant à elle, implique le déplacement de charges libres dans un conducteur sous l'effet d'un champ électrique externe. Lorsqu'un corps électrisé s'approche d'un conducteur, il y a séparation des charges dans le matériau - certaines sont attirées, d'autres repoussées - ce qui entraîne des différences de potentiel locales. Ce phénomène est utilisé dans les condensateurs, le blindage électrostatique et les dispositifs de détection d'objets sans contact.
D'un point de vue physique, l'induction électrique est une conséquence des interactions entre les charges et les champs et un moyen de transfert d'énergie dans les systèmes dynamiques. La description mathématique utilise les formes intégrales et différentielles des équations de Maxwell, qui décrivent précisément les relations entre l'intensité du champ, le potentiel et les phénomènes électriques induits. L'induction est un élément clé dans de nombreux phénomènes technologiques et est à la base du fonctionnement de nombreux composants électroniques et électromécaniques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.