+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Itération - définition

L'itération est le processus qui consiste à répéter une séquence spécifique d'opérations afin de se rapprocher d'un résultat attendu, de résoudre un problème ou d'atteindre les étapes suivantes de traitement des données. Ce concept trouve des applications dans de nombreux domaines de la science et de la technologie, notamment en mathématiques, en informatique, en automatisation et en algorithmique. L'approche itérative consiste à transformer successivement un état initial en appliquant la même procédure à plusieurs reprises, chaque valeur successive étant dérivée de la précédente.

En informatique, l'itération fait généralement référence à la répétition d'instructions dans une boucle de programmation, où un morceau de code spécifique est exécuté de manière répétée jusqu'à ce qu'une condition logique donnée soit remplie. Il peut s'agir d'une boucle avec un nombre fixe de répétitions ou d'une construction conditionnelle où le nombre d'itérations dépend des données actuelles. En termes fonctionnels, l'itération est parfois utilisée comme une alternative à la récursion, permettant un traitement plus contrôlé et plus efficace en termes de mémoire des tâches informatiques complexes.

En mathématiques et en analyse numérique, l'itération est à la base de nombreuses méthodes de résolution approximative d'équations non linéaires, d'optimisation ou d'analyse de convergence. Les méthodes de Newton, de gradient ou de relaxation en sont des exemples typiques : chaque approximation successive dépend du résultat de l'étape précédente et permet d'approcher la solution avec une certaine précision.

Dans le génie logiciel , l'itération fait également référence à la nature cyclique du processus de développement du produit - par exemple dans les méthodologies agiles (Agile), où le développement d'un système se fait par étapes, avec un examen régulier des résultats et la possibilité d'apporter des corrections. L'itération permet de s'adapter avec souplesse à l'évolution des besoins et d'identifier et de corriger plus rapidement les erreurs.

Quel que soit le domaine d'application, l'itération est un outil polyvalent qui permet une approche progressive d'une solution avec un contrôle sur le processus et la possibilité d'évaluer son efficacité et sa précision.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI