+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Isotope - définition

Un isotope est une variante d'un atome d'un élément chimique donné qui se caractérise par un nombre identique de protons dans le noyau (c'est-à-dire le même numéro atomique Z), mais qui diffère par le nombre de neutrons et donc par le nombre de masse (A). Cela signifie que les isotopes d'un même élément ont des propriétés chimiques presque identiques en raison de la structure de leurs enveloppes électroniques, mais qu'ils peuvent présenter des différences significatives dans leurs propriétés physiques, en particulier leurs propriétés nucléaires.

Les isotopes sont divisés en deux catégories : les isotopes stables et les isotopes radioactifs. Les isotopes stables ne subissent pas de transformations nucléaires au cours de leur observation, tandis que les isotopes radioactifs (radio-isotopes) sont instables et émettent des rayonnements ionisants à la suite de transformations nucléaires spontanées telles que la désintégration alpha, la désintégration bêta ou l'émission gamma. Chaque radio-isotope est caractérisé par une demi-vie caractéristique, qui définit le temps au bout duquel la moitié des atomes se seront transformés.

Les isotopes ont un large éventail d'applications dans divers domaines de la science et de la technologie. En chimie et en biologie moléculaire, ils sont utilisés comme traceurs dans les méthodes de suivi des réactions et des voies métaboliques. En géologie et en archéologie, ils sont utilisés pour la datation isotopique, par exemple la datation au radiocarbone. Dans le domaine de l'énergie nucléaire, on utilise des isotopes fissiles tels que l'uranium 235 ou le plutonium 239. En médecine nucléaire, les isotopes émetteurs de rayonnements sont utilisés pour l'imagerie diagnostique (TEP, TEMP) et la thérapie ciblée contre le cancer.

Au niveau de la structure du noyau atomique, les isotopes diffèrent par la configuration des nucléons et l'énergie de liaison du noyau, ce qui affecte leur stabilité et leur comportement dans les réactions nucléaires. Les isotopes d'un élément sont désignés par leur numéro de masse, par exemple ^14C ou hydrogène-2 (deutérium). À l'échelle macroscopique, les isotopes peuvent également affecter les propriétés des matériaux telles que la conductivité thermique ou la masse molaire, ce qui est important en physique des matériaux et en ingénierie de précision.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI