+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Carte SD - définition

La carte SD (Secure Digital) est un support de stockage compact basé sur la technologie de la mémoire flash, conçu pour stocker et transporter des données numériques dans des appareils électroniques. La norme a été développée en 1999 par un consortium composé de SanDisk, Panasonic et Toshiba, et sa spécification définit à la fois les dimensions physiques de la carte, les protocoles de communication et les mécanismes de protection des données.

Les cartes SD utilisent des puces de mémoire flash NAND, fonctionnant avec un contrôleur intégré qui gère les processus d'écriture, de lecture et de correction d'erreur grâce à des mécanismes tels que l'ECC (code de correction d'erreur) et le nivellement de l'usure, qui prolongent la durée de vie de la mémoire. Cette technologie permet d'atteindre une capacité élevée tout en conservant une taille compacte et une faible consommation d'énergie.

Au fil du temps, des évolutions de la norme ont été introduites, telles que SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital Extended Capacity) et SDUC (Secure Digital Ultra Capacity), permettant de stocker des données d'une taille pouvant atteindre plusieurs téraoctets. Les performances des cartes SD sont déterminées par des classes de vitesse telles que Speed Class, UHS Speed Class et Video Speed Class, qui définissent des vitesses d'écriture minimales garanties, ce qui est important pour les applications nécessitant un transfert de données constant et rapide, telles que l'enregistrement vidéo haute définition ou la photographie en série.

Les cartes SD ont trouvé leur place dans un large éventail d'appareils, des appareils photo et caméras vidéo aux téléphones mobiles et tablettes, en passant par les drones , et les systèmes intégrés. Grâce à leur polyvalence, à leur robustesse mécanique et à l'évolutivité de leur capacité, les cartes SD sont l'un des formats de mémoire portable les plus utilisés dans l'électronique grand public et industrielle moderne.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI