+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Cogénération - définition

La cogénération, également appelée production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE), est une technologie qui permet de produire simultanément de l'électricité et de la chaleur dans le cadre d'un processus unique, généralement dans des centrales de production combinée de chaleur et d'électricité ou des unités de production décentralisées. Contrairement aux méthodes traditionnelles de production d'énergie, dans lesquelles une part importante de l'énergie primaire (par exemple les combustibles brûlés) est perdue sous forme de chaleur résiduelle, la cogénération permet de gérer efficacement cette chaleur, augmentant ainsi de manière significative l'efficacité globale de la conversion de l'énergie chimique en combustible.

Un système de cogénération typique se compose d'un moteur alternatif, d'une turbine à gaz ou à vapeur, couplée à un générateur électrique, et d'un échangeur de chaleur qui récupère l'énergie thermique des gaz de combustion, du liquide de refroidissement ou de la vapeur industrielle. La chaleur récupérée peut être utilisée pour le chauffage des bâtiments, les processus industriels, la production d'eau chaude ou les systèmes de refroidissement par absorption (trigénération).

Du point de vue de l'ingénierie énergétique, la cogénération permet d'augmenter l'efficacité énergétique globale de 35-40% dans une centrale électrique conventionnelle à 85-90% dans des systèmes de cogénération bien conçus. Les technologies de cogénération peuvent fonctionner à la fois avec des combustibles fossiles (gaz naturel, mazout) et des combustibles renouvelables (biogaz, biomasse), ce qui en fait un outil important pour la transformation de l'énergie.

La cogénération joue un rôle stratégique dans le secteur du chauffage urbain, en particulier dans les pays au climat froid et à la forte demande de chaleur utile, et son développement est soutenu par des politiques climatiques et des mécanismes de marché qui favorisent l'efficacité énergétique et réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Elle nécessite toutefois un équilibrage adéquat de la demande de chaleur et d'électricité et une infrastructure de transmission adaptée à la gestion dynamique en temps réel des flux d'énergie.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI