+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Kompandor - définition

Un Compresseur est un dispositif ou un circuit électronique utilisé dans les systèmes de transmission et de traitement des signaux , dont le but est d'améliorer le rapport signal/bruit (SNR) en appliquant une technique de compression et d'expansion de la dynamique du signal - appelée companding (companding, de compressing et expanding).](/ca/fr/news/library-articles/page/69124/) Ce processus est basé sur une modification non linéaire de l'amplitude du signal : sur le trajet de transmission, le signal est soumis à une compression dynamique [(réduction de la plage des changements d'amplitude), tandis que sur le trajet de réception, il est étendu à la plage d'origine.

L'objectif du compander est de réduire l'influence du bruit ajouté lors de la transmission ou de l'enregistrement du signal. La compression avant distorsion permet d'"amplifier" les parties faibles du signal qui seraient noyées dans le bruit, tandis que l'expansion du côté de la réception rétablit la gamme dynamique naturelle tout en réduisant la proportion de bruit dans le signal final. L'effet net est une amélioration de la qualité du signal reçu, en particulier lorsque le niveau de bruit du système est faible ou lors de la transmission dans des conditions de bande passante et de dynamique limitées.

Les compandeurs sont utilisés dans les systèmes analogiques et numériques tels que la téléphonie commutée (systèmes μ-law et A-law), la sonorisation professionnelle, les systèmes sans fil, les enregistreurs sonores et les équipements de transmission audio. Dans les applications musicales, ils peuvent agir comme des circuits dynamiques qui façonnent le timbre du son ou comme des éléments du trajet du signal qui réduisent le bruit. Dans les systèmes numériques, le compactage est parfois mis en œuvre de manière programmatique dans le cadre du codage de signaux ayant une grande plage dynamique avec un nombre limité de bits .

En termes de conception, le compander peut être réalisé comme un circuit analogique utilisant des amplificateurs opérationnels, des diodes, des transistors ou des circuits intégrés spécialisés, ou comme un bloc fonctionnel dans les processeurs de signaux DSP . Il est essentiel de maintenir des caractéristiques inverses adéquates entre les fonctions de compression et d'expansion pour garantir que la distorsion est minimisée et que le signal original est fidèlement reproduit.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI