+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La conversion de données est le processus de conversion d'une information stockée sous une forme donnée en un autre format, une autre structure ou un autre type de représentation, tout en conservant sa signification et son intégrité. Cette opération est couramment utilisée en informatique, en électronique et dans les systèmes de télécommunications, où elle permet l'intégration de différents systèmes, le traitement de l'information ou son analyse ultérieure.
La conversion de données peut impliquer des changements de format de fichier ainsi que des opérations plus complexes telles que la conversion de type de données dans les langages de programmation , la traduction de structures de bases de données ou les transformations de signaux dans les systèmes numériques. Dans la pratique technique, la conversion implique souvent la transition entre les représentations analogiques et numériques, qui est effectuée par des convertisseurs analogiques-numériques (ADC) ou des convertisseurs numériques-analogiques (DAC). Elle joue également un rôle important dans le transfert et la lecture de données entre différents appareils et protocoles de communication.
Pour que la conversion soit réussie, il faut tenir compte de la compatibilité syntaxique et sémantique afin d'éviter les erreurs d'interprétation ou la perte d'informations. Dans les applications industrielles et dans les systèmes d'automatisation , ce processus doit répondre à certaines normes de précision et de fiabilité. Dans le contexte des logiciels, en revanche, il s'agit souvent de mettre en correspondance des données entre différents modèles logiques ou physiques. Cela nécessite l'utilisation d'algorithmes et d'outils appropriés pour permettre la transformation sans introduire de distorsions indésirables.
La conversion des données joue un rôle essentiel pour assurer l'interopérabilité des systèmes d'information, la migration des données entre les environnements informatiques et les processus d'intégration des dispositifs dans les systèmes IoT, l'automatisation industrielle ou la commande numérique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.