+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Une Lampe à Arc est une source lumineuse fonctionnant sur le principe d'un arc électrique, formé entre deux électrodes, généralement en carbone ou en métal résistant à la chaleur. L'émission de lumière résulte de l'échauffement intense du matériau de l'électrode et de l'ionisation du gaz présent dans la fente de l'arc. Ce phénomène se produit à la suite de l'application d'une tension suffisante pour provoquer une rupture électrique, qui initie et entretient un arc à une température très élevée, atteignant plusieurs milliers de degrés Celsius.
Les premières lampes à arc fonctionnaient à l'air libre, mais au fil du temps, des atmosphères contrôlées, telles que l'argon, le néon ou la vapeur de mercure, ont été utilisées pour augmenter le rendement lumineux et prolonger la durée de vie. En fonction du gaz utilisé et de la conception, les lampes à arc peuvent émettre de la lumière avec différentes caractéristiques de couleur et de spectre. Dans les versions à haute pression, telles que les lampes à vapeur de mercure ou au xénon, on obtient une émission de lumière blanche intense ou semblable à la lumière du jour.
En raison de leur luminosité élevée et de leur flux lumineux concentré, les lampes à arc étaient couramment utilisées dans les projecteurs de films, les projecteurs de scène, les phares et les systèmes d'éclairage industriels. Elles ont également été utilisées dans la technologie de soudage à l'arc et dans certains processus chimiques où une source de chaleur intense était essentielle. Cependant, leur fonctionnement implique une consommation d'énergie élevée, des émissions d'UV et la nécessité de systèmes de stabilisation et de refroidissement de l'arc.
En termes de conception, la lampe à arc nécessite un système d'allumage et de contrôle du courant spécialisé, car les caractéristiques de l'arc ne sont pas linéaires et sont instables en l'absence de contraintes adéquates. Bien qu'elle ait été largement supplantée par des sources lumineuses plus modernes telles que les lampes à décharge et les LED, elle est encore parfois utilisée dans des applications spécialisées où une intensité lumineuse extrême est requise.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.