+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Nombre de Mach (M) - définition

Le nombre de Mach (M) est un paramètre sans dimension utilisé en mécanique des fluides et en aérodynamique pour déterminer la relation entre la vitesse d'un objet en mouvement et la vitesse locale du son dans le milieu dans lequel cet objet se déplace. La valeur du nombre de Mach est un indicateur clé de la nature de l'écoulement, permettant de distinguer les écoulements subsoniques, supersoniques et hypersoniques.

Si le nombre de Mach est inférieur à un, l'écoulement est qualifié de subsonique. Lorsque la valeur est supérieure à un, il s'agit d'un écoulement supersonique, tandis qu'avec des valeurs très élevées, on parle d'écoulement hypersonique. Un nombre de Mach égal à un indique que la vitesse du son est atteinte et on parle d'un état transsonique, qui s'accompagne souvent de la formation de phénomènes ondulatoires tels que les ondes de choc.

L'utilisation du nombre de Mach est particulièrement importante dans les domaines de l'aviation, de la balistique, de la conception des souffleries et des véhicules spatiaux. Ce paramètre est également utilisé pour décrire les écoulements de gaz dans les conduits, les turbines , les tuyères et les moteurs à réaction. La valeur du nombre de Mach détermine, entre autres, les distributions de pression, de température et de densité dans l'environnement d'un corps se déplaçant par rapport à un milieu. La vitesse du son, dont dépend le nombre de Mach, varie avec la température, de sorte qu'un même objet peut avoir un nombre de Mach différent en fonction de la hauteur de vol ou des conditions atmosphériques.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI