+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le Compteur Geiger est un détecteur de rayonnements ionisants utilisé pour enregistrer les particules alpha, les particules bêta et les rayonnements gamma. Son fonctionnement est basé sur le phénomène d'ionisation des gaz dans un tube scellé, appelé tube de Geiger-Müller, qui sert de chambre de détection. L'intérieur du tube est rempli d'un mélange de gaz inertes à la pression appropriée, et une haute tension, proche du seuil de rupture, est maintenue entre l'anode centrale et la cathode qui l'entoure.
Lorsqu'une particule de rayonnement pénètre dans le détecteur, elle ionise les molécules de gaz, déclenchant une avalanche d'électrons en cascade. L'impulsion électrique qui en résulte est courte mais distincte et peut être facilement comptée par l'électronique. Chaque particule enregistrée provoque une seule impulsion, quelle que soit son énergie, de sorte que le compteur Geiger ne fournit pas d'informations sur l'intensité du rayonnement, mais seulement sur sa présence et sa fréquence.
Cet appareil a trouvé une large application dans la détection de la contamination radioactive, le contrôle de l'environnement, la physique nucléaire et la sécurité dans le travail avec des matériaux radioactifs. Sa simplicité structurelle, sa grande sensibilité et sa capacité à détecter différents types de rayonnements en font un outil de mesure utile, en particulier sur le terrain. Pour accroître la sélectivité des mesures, des blindages et des filtres supplémentaires sont utilisés pour réduire l'impact de certains types de particules.
Le compteur Geiger doit être réinitialisé périodiquement après chaque impulsion en raison de ce que l'on appelle le temps mort, c'est-à-dire la période pendant laquelle le système n'est pas capable d'enregistrer l'événement suivant. Pour éviter les décharges continues, des composés d'extinction sont ajoutés au gaz afin de réduire le nombre d'ionisations secondaires. Les versions modernes des compteurs sont équipées de circuits numériques qui permettent l'enregistrement, l'analyse et la présentation en temps réel des données de mesure.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.