+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Luminance - définition

La luminance est une grandeur physique photométrique décrivant l'intensité de la lumière émise, réfléchie ou transmise par une surface dans une direction donnée, en fonction d'une unité de surface de cette surface et de l'angle solide d'observation. Elle est mesurée en candela par mètre carré (cd/m²) et reflète la luminosité subjectivement perçue d'une surface par l'observateur.

Contrairement au flux lumineux ou à l'éclairement, la luminance tient compte de la directionnalité de l'émission lumineuse et de sa distribution spatiale, ce qui la rend particulièrement importante dans l'analyse de l'expérience visuelle et de l'ergonomie visuelle. C'est une grandeur directionnelle, c'est-à-dire qu'elle dépend de l'angle sous lequel une surface est observée, ainsi que de la nature de sa structure - par exemple, mate, brillante ou transparente.

La luminance est utilisée dans la conception de l'éclairage, des affichages, des écrans et de l'optique des systèmes de vision, où il est important de contrôler et d'évaluer le niveau de luminosité des différents éléments d'une scène. Dans la technologie des écrans, elle est utilisée pour définir les paramètres de l'image tels que le contraste et la lisibilité dans différentes conditions d'éclairage. C'est également un paramètre clé dans l'analyse du confort visuel et de la protection des yeux, par exemple lors de l'évaluation de l'éblouissement dans les bureaux.

Les mesures de luminance font appel à des instruments spécialisés - les luminancemètres - qui mesurent la quantité de lumière tombant sur un transducteur optique dans un champ de vision spécifique. Les méthodes de mesure modernes permettent d'analyser la distribution de la luminance sur de grandes surfaces avec une grande précision, ce qui est important pour la conception d'espaces publics, d'infrastructures routières, ainsi que pour les industries automobile et aérospatiale.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI