+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Matrice - définition

Une Matrice est un arrangement ordonné de nombres, de symboles ou d'expressions mathématiques, stocké sous la forme d'un tableau rectangulaire composé de lignes et de colonnes. Chaque élément d'une matrice est défini par sa position, c'est-à-dire par les indices correspondant à une ligne et à une colonne particulières. Les matrices font partie des structures de base de l'algèbre linéaire et sont largement utilisées dans les mathématiques appliquées, la physique, l'informatique, l'ingénierie et la science informatique.

Formellement, une matrice est un objet mathématique représenté par un ensemble d'éléments écrits dans un système à deux dimensions, généralement désigné par une lettre majuscule, par exemple A, les composants individuels étant désignés par des symboles du type aᵢⱼ, où i est l'indice de la ligne et j l'indice de la colonne. La taille de la matrice est décrite comme le nombre de lignes par nombre de colonnes (m×n), ce qui permet de définir explicitement la structure des données et les règles d'exécution des opérations algébriques.

](/ca/fr/news/library-articles/page/69490/)Les matrices sont utilisées, entre autres, pour décrire des systèmes d'équations linéaires, des transformations géométriques, des transformations spatiales, pour modéliser la dynamique de systèmes physiques et pour l'analyse et le traitement de signaux [. En informatique et en programmation, les matrices constituent la base de la représentation des données numériques, des images numériques, des graphiques et de l'apprentissage automatique, où elles sont utilisées dans les implémentations des algorithmes d'intelligence artificielle et de réseaux neuronaux.

Les opérations de base effectuées sur les matrices sont l'addition, la multiplication, la transposition, le déterminant, le calcul de la matrice inverse et les opérations propres telles que la recherche des valeurs propres et des vecteurs propres. Dans l'analyse des systèmes dynamiques et des automates, les matrices sont utilisées pour écrire les équations d'état et pour décrire les propriétés des systèmes linéaires. Leur structure algébrique permet de généraliser le calcul vectoriel à des espaces de dimension arbitraire.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI