+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Magnétostriction - définition

La magnétostriction est un phénomène physique impliquant un changement dans les dimensions linéaires ou le volume d'un matériau ferromagnétique sous l'influence d'un champ magnétique externe. Cet effet est dû aux interactions entre les moments magnétiques des domaines à l'intérieur du matériau et sa structure cristalline, ce qui entraîne une déformation mécanique lorsque l'orientation magnétique est réorganisée.

Le mécanisme de la magnétostriction est lié à l'énergétique microscopique des domaines magnétiques - les zones dans lesquelles les moments magnétiques sont ordonnés. Sous l'influence d'un champ magnétique appliqué, il se produit un changement d'orientation de ces moments, qui provoque une contrainte interne et entraîne un changement macroscopique de la longueur de l'échantillon. Ce changement peut être positif ou négatif, en fonction du type de matériau et de la direction du champ magnétique.

Ce phénomène est particulièrement important dans certains alliages de fer, de nickel et de cobalt et dans des matériaux spécialement formulés tels que le Terfenol-D, qui ont une grande efficacité dans la conversion de l'énergie magnétique en énergie mécanique. La magnétostriction est utilisée dans les transducteurs à ultrasons, les capteurs de force et de déplacement, les actionneurs de précision et les dispositifs qui génèrent des vibrations à haute fréquence.

L'effet inverse, connu sous le nom d'"effet Villari", consiste à modifier les propriétés magnétiques d'un matériau à la suite de l'application d'une contrainte mécanique, ce qui est également utilisé dans les technologies de détection. Dans les systèmes d'automatisation et la mécatronique , le phénomène de magnétostriction permet de réaliser des mesures de position sans contact et de construire des actionneurs qui répondent avec une vitesse et une précision élevées.

Dans l'analyse technique, la magnétostriction est également prise en compte comme un phénomène indésirable, notamment dans les noyaux de transformateurs, où les déformations cycliques peuvent conduire à des émissions sonores, connues sous le nom de bruit magnétostrictif. Dans la conception des dispositifs électromagnétiques, l'objectif est de minimiser ces effets par un choix approprié des matériaux et de la géométrie de conception.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI