+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Ordinateur central - définition

Le Mainframe est un ordinateur central très performant conçu pour gérer un grand nombre de tâches simultanées, d'utilisateurs et de volumes importants de données dans des environnements opérationnels critiques. Les systèmes Mainframe se distinguent par leur fiabilité, leur évolutivité, leur sécurité et leur capacité à fonctionner en continu pendant de longues périodes sans interruption, ce qui en fait la pierre angulaire des infrastructures informatiques dans des secteurs tels que la banque, l'assurance, l'administration publique et l'industrie.

L'architecture des ordinateurs centraux repose sur une structure élaborée de processeurs, de bus, de mémoire d'exploitation et de ressources de stockage, permettant à des milliers de threads de fonctionner simultanément et de prendre en charge de multiples instances indépendantes de systèmes d'exploitation. Ils se caractérisent par leur capacité à effectuer des traitements transactionnels en mode batch et en mode interactif avec un temps de réponse minimal. Des mécanismes avancés de redondance et de détection des erreurs garantissent un niveau élevé de disponibilité (haute disponibilité) et de tolérance aux pannes.

Les ordinateurs centraux fonctionnent généralement dans des environnements multi-utilisateurs où plusieurs terminaux d'utilisateurs partagent un système informatique commun. Le système d'exploitation typique de ces machines est z/OS, mais de nombreuses unités modernes prennent également en charge la virtualisation et peuvent exécuter Linux ou d'autres plates-formes ouvertes en parallèle. Des fonctions étendues de gestion de la mémoire, de contrôle d'accès et de hiérarchisation des processus permettent une utilisation efficace des ressources et l'assurance de la qualité de service (QoS).

Les ordinateurs centraux d'aujourd'hui combinent l'approche traditionnelle de l'informatique avec des technologies modernes telles que la conteneurisation, l'informatique en nuage ou l'intégration avec des applications mobiles et web. Malgré le développement des architectures de serveurs distribués, ils restent un élément clé de l'infrastructure informatique dans les organisations qui ont besoin de systèmes transactionnels fiables, sûrs et efficaces.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI