+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La Méthode De Karnaugh est une technique graphique de simplification des fonctions logiques, utilisée dans la conception de circuits numériques. Elle permet de réduire le nombre de variables et d'opérations booléennes dans les expressions booléennes sans modifier leur fonctionnalité. Elle est principalement utilisée pour minimiser les fonctions exprimées sous forme de somme de produits (SOP) ou de produit de sommes (POS), ce qui se traduit par des diagrammes logiques simplifiés, un nombre réduit de portes et une efficacité accrue des circuits numériques.
La méthode est basée sur les cartes de Karnaugh, des tableaux bidimensionnels dans lesquels les cellules représentent les combinaisons possibles des valeurs des variables d'entrée d'une fonction logique. Chaque cellule correspond à une valeur de fonction (généralement 0 ou 1) assignée à un minterm ou un macterm particulier. L'ordre des lignes et des colonnes de la carte correspond au code de Gray, garantissant que les cellules voisines ne diffèrent que par une seule variable, ce qui est crucial pour le regroupement.
Le processus de simplification consiste à trouver des groupes de cellules adjacentes contenant des valeurs logiques de 1 (ou 0 - selon la forme de sortie), qui peuvent être combinées en blocs rectangulaires d'une taille égale à une puissance de deux. Chacun de ces groupes correspond à une composante simplifiée d'une expression logique, dans laquelle les variables qui n'affectent pas le résultat logique dans la plage donnée sont omises.
La méthode de Karnaugh est particulièrement utile pour analyser des fonctions comportant un petit nombre de variables (généralement jusqu'à six), car pour des nombres plus élevés, les cartes deviennent trop complexes et difficiles à utiliser efficacement. Cependant, il s'agit d'un outil pédagogique fondamental pour enseigner les bases de la conception numérique et d'un point de départ pour des techniques d'optimisation plus avancées, telles que l'algorithme de Quine-McCluskey ou la synthèse logique automatique dans les outils de CAO .
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.