+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Micro-ordinateur - définition

Un Micro-ordinateur est un type d'ordinateur numérique dont l'élément informatique principal est le microprocesseur - un circuit intégré contenant l'unité centrale de traitement (UC). Il est né du développement de la microélectronique et représente l'une des réalisations les plus importantes en matière de miniaturisation de la technologie informatique. Les micro-ordinateurs intègrent non seulement le processeur, mais aussi la mémoire d'exploitation, les circuits d'entrée-sortie et souvent le stockage des données et interfaces communication dans un seul boîtier, ce qui en fait des unités informatiques fonctionnellement autonomes.

Le terme s'est répandu dans les années 1970 avec l'avènement des premiers ordinateurs personnels, qui ont rendu les technologies de l'information accessibles à un large éventail d'utilisateurs. Contrairement aux ordinateurs mainframe et aux mini-ordinateurs, les micro-ordinateurs sont petits, économes en énergie et conçus pour une utilisation individuelle ou intégrée.

D'un point de vue architectural, les micro-ordinateurs peuvent fonctionner sous différents systèmes d'exploitation ou comme des systèmes sans système (bare-metal), en particulier dans les applications embarquées. Ils sont largement utilisés dans les domaines de l'automatisation, de la robotique, des appareils grand public, ainsi que comme plateformes éducatives et de prototypage. Aujourd'hui, nombre d'entre eux se présentent sous la forme de cartes de développement, telles que le Raspberry Pi, offrant un large éventail de fonctionnalités tout en conservant un facteur de forme compact.

Un micro-ordinateur n'est pas la même chose qu'un microcontrôleur - bien que tous deux utilisent des microprocesseurs, un microcontrôleur intègre des périphériques supplémentaires et fonctionne souvent dans des environnements spécifiques. Un micro-ordinateur, en revanche, permet d'effectuer des tâches plus complexes, notamment le multitâche, le traitement de données et l'exécution de logiciels étendus.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI