+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le Ponts redresseurs est un circuit de redressement composé de quatre Diodes connectées dans une configuration qui permet de convertir une tension d'entrée alternative en une tension continue. Il fonctionne selon le principe du redressement à double tension, ce qui signifie que les moitiés positive et négative d'une tension sinusoïdale sont utilisées pour générer une tension de direction uniforme. Le circuit porte le nom de Leopold Graetz, qui l'a décrit dans les premières décennies du 20e siècle.
La fonction première du pont de Graetz est de convertir une tension alternative en une tension continue pulsée, largement utilisée dans les Alimentations électroniques. En raison de sa configuration, le circuit offre un meilleur rendement que les redresseurs à tension unique, car il ne permet aucune interruption du flux de courant à travers la charge pendant chaque phase complète de la tension secteur. Pendant chaque moitié du cycle de courant alternatif, deux des quatre diodes sont conductrices et les Autres diodes sont polarisées négativement, ce qui garantit un flux de courant unidirectionnel à travers la charge.
En raison de sa simplicité de construction et de son faible coût de mise en œuvre, le pont de Graetz est couramment utilisé dans les alimentations d'appareils électroniques, les entraînements électriques, les chargeurs et les systèmes d'électronique de puissance. Pour améliorer la qualité de la tension de sortie, des condensateurs de filtrage sont souvent utilisés en complément pour lisser les pulsations et rapprocher la tension de sortie d'une valeur constante. Dans les applications nécessitant une plus grande précision ou une plus faible ondulation, d'autres étapes de stabilisation ou de conversion de la tension sont utilisées.
Les caractéristiques de fonctionnement d'un pont de Graetz dépendent des paramètres des Diodes utilisées, tels que la tension de conduction, le courant nominal et le temps de commutation. De nos jours, ces circuits peuvent être réalisés sous la forme de modules intégrés prêts à l'emploi, ce qui simplifie la conception des circuits d'alimentation dans les projets électroniques et industriels.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.