+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Lecteur Zip - définition

Le Disque Zip est un type de disque amovible développé par Iomega au milieu des années 1990 pour le stockage et le transfert de données informatiques. L'appareil utilise des supports magnétiques spéciaux - les disques Zip - enfermés dans des boîtiers en plastique qui ressemblent à des disquettes agrandies, mais qui offrent une capacité et des vitesses de transfert de données beaucoup plus élevées. Selon la version, les disques Zip pouvaient contenir 100 Mo, 250 Mo ou 750 Mo d'informations, ce qui représentait une avancée significative par rapport aux disquettes standard de 3,5 pouces.

La technologie Zip était basée sur une méthode d'enregistrement magnétique similaire à celle utilisée dans les disques durs, ce qui permettait une plus grande densité d'enregistrement et une plus grande fiabilité mécanique. Les lecteurs Zip étaient disponibles en versions internes (montés sur PC) et externes, connectés via interfaces telles que SCSI, IDE, USB ou LPT. Cela leur permettait d'être utilisés avec une variété de plates-formes de systèmes, y compris les PC et les ordinateurs Macintosh.

Le lecteur Zip a gagné en popularité dans les environnements bureautiques, éducatifs et graphiques où il était nécessaire de transporter en toute sécurité des fichiers volumineux tels que des projets de PAO, des archives de données ou des sauvegardes. Parmi ses avantages, citons la portabilité, une plus grande durabilité mécanique que les disquettes et un coût de fonctionnement relativement faible. Toutefois, au fil du temps, il a été supplanté par des supports plus volumineux et plus pratiques tels que les CD-R, les DVD, les clés USB et les disques externes.

Les limites technologiques, telles que la susceptibilité aux défaillances mécaniques et le "clic de la mort" - un problème que l'on retrouve sur certains modèles - ont contribué à une baisse progressive de la confiance des utilisateurs et au retrait final des lecteurs Zip du marché. Malgré cela, ces dispositifs ont joué un rôle important dans l'évolution du stockage pendant la période de transition entre l'ère des disquettes et les solutions actuelles basées sur les semi-conducteurs.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI