+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un Négawatt est un terme utilisé en ingénierie énergétique et en gestion de la demande d'énergie pour désigner la quantité d'électricité qui n'a pas été consommée grâce à la mise en œuvre de mesures d'efficacité ou de conservation. Ce terme, proposé par Amory Lovins, est l'opposé conceptuel du mégawatt (MW) - une unité de puissance - et ne fait pas référence à la production d'énergie, mais à sa consommation évitée. Dans cette optique, un négawatt peut être interprété comme une source d'énergie virtuelle créée en réduisant la demande plutôt qu'en y répondant.
D'un point de vue technique et économique, les négawatts sont considérés comme la forme la plus rentable de "production" d'énergie, car la réduction de la demande d'énergie par la modernisation des infrastructures, l'utilisation d'équipements à haut rendement énergétique, l'automatisation des processus ou l'optimisation de la gestion de la consommation permet d'éviter les investissements dans de nouvelles sources de production et dans l'infrastructure de transmission. Les négawatts sont également une composante importante des politiques relatives au climat et à la transition énergétique, car ils contribuent directement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la réduction des pertes de réseau et à l'amélioration de la sécurité énergétique.
Dans la pratique de l'ingénierie, la mesure des négawatts est mise en œuvre en modélisant des scénarios de référence de consommation d'énergie et en analysant les différences résultant des mesures d'efficacité mises en œuvre. D'un point de vue systémique, les négawatts peuvent être intégrés dans des mécanismes de marché, tels que les enchères de réduction de la demande ou les programmes de gestion de la demande, où ils sont traités de manière équivalente aux mégawatts conventionnels dans le contexte de l'équilibrage du système électrique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.