+1 500 000 produits offerts

6000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Niuton (N) - définition

Le Niuton (N) est l'unité de mesure de la force dans le SI (Système international d'unités) , définie comme la force qui donne à un corps d'une masse d'un kilogramme une accélération d'un mètre par seconde au carré (1 N = 1 kg-m/s²). L'unité porte le nom de Sir Isaac Newton, dont le deuxième principe de dynamique, formulé au 17e siècle, définit la relation fondamentale entre la force, la masse et l'accélération.

En termes physiques, le newton décrit l'action d'une cause qui modifie le mouvement d'un corps - à la fois sa vitesse et sa direction. La force exprimée en newtons est une quantité vectorielle, ayant à la fois une valeur et une direction d'action, ce qui est crucial dans l'analyse des phénomènes mécaniques tels que l'équilibre, le mouvement variant uniformément ou les interactions dynamiques.

En ingénierie et dans la pratique technique, le newton est l'unité de base utilisée pour définir les forces dans les structures des bâtiments, les machines, les dispositifs mécaniques et les systèmes de propulsion. Dans des domaines tels que la mécanique des solides, l'aérodynamique, , la robotique et la biomécanique, l'analyse des valeurs de force exprimées en newtons permet de concevoir des systèmes techniques sûrs et efficaces.

Pour les forces utilisées dans des contextes plus précis ou nécessitant une sensibilité élevée, comme les mesures à l'échelle micro et nanométrique, des multiples ou des aliquotes de l'unité newton, tels que les micronutons (μN) ou les kilonutons (kN), sont utilisés pour adapter la plage de mesure à l'application spécifique. Dans les systèmes complexes, l'analyse des distributions de force et de moment, également exprimées en newtons et en newtons-mètres (N-m), est fondamentale pour les essais de résistance et la dynamique des systèmes mécaniques.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI