+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un octet est une unité d'information numérique composée d'exactement huit bits, couramment utilisée dans l'informatique, les télécommunications et les systèmes informatiques pour représenter des données. Dans la plupart des architectures informatiques modernes, l'octet est synonyme d'octet , bien qu'historiquement, dans certains systèmes, l'octet ait pu consister en un nombre différent de bits. La normalisation de l'octet en tant qu'unité de huit bits a été adoptée pour garantir des définitions sans ambiguïté dans des normes internationales telles que l'ISO/CEI 80000-13.
Dans les systèmes numériques, un octet peut représenter des valeurs de 0 à 255 en décimal ou de 00 à FF en hexadécimal. Dans la pratique technique, les octets sont utilisés dans le codage des caractères (par exemple ASCII, UTF-8), dans l'adressage des réseaux (par exemple, les adresses IPv4 sont composées de quatre octets), dans la transmission des données et dans la définition des structures de mémoire opérationnelles.
Chaque bit d'un octet se voit attribuer un poids correspondant à des puissances de 2, ce qui permet une conversion aisée entre les systèmes binaire et décimal. Dans le contexte de la transmission de données, les octets jouent un rôle clé dans la normalisation des Cadres de données, où ils assurent une mise en paquet et une interprétation uniformes des informations transmises. Dans les systèmes en réseau, les protocoles de transmission tels que TCP/IP traitent les données comme des flux d'octets, ce qui facilite la manipulation et le traitement de grandes quantités d'informations d'une manière indépendante de l'architecture matérielle d'un système informatique particulier.
Une compréhension précise du concept d'octet est essentielle dans la conception de circuits numériques, le développement de protocoles de communication, la programmation de bas niveau et l'analyse des structures de données, où les opérations sur les bits et les octets sous-tendent le fonctionnement des algorithmes et des systèmes d'exploitation.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.