+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le Système De Numération En Huit, également connu sous le nom de système octal, est un système de numération de position basé sur la base 8. Il utilise les chiffres 0 à 7, chaque position du chiffre représentant des puissances successives du nombre huit, en comptant de droite à gauche. Chaque chiffre de ce système a donc une valeur qui dépend de sa position et correspond au produit de ce chiffre par la puissance correspondante de la base.
Le système octal est principalement utilisé en informatique et en électronique, notamment dans le cadre de la représentation de données binaires. En effet, un chiffre octal correspond exactement à trois chiffres binaires, ce qui simplifie la conversion entre les systèmes et facilite la lecture et l'écriture des valeurs binaires. Avant la prédominance du système hexadécimal, le système octal était largement utilisé dans les systèmes informatiques, en particulier dans les architectures dont les mots machine avaient une longueur qui était un multiple de trois bits.
La représentation d'une valeur dans le système octal est souvent désignée par un préfixe spécial ou une notation conventionnelle, par exemple en faisant précéder le nombre du chiffre "0" dans les langages de programmation tels que C ou Python (pour les anciennes versions), ou en désignant l'indice de base. En raison de sa structure et de sa clarté, le système octal est également utilisé dans le codage des autorisations d'accès aux fichiers sur les systèmes Unix, où chaque chiffre représente un ensemble de trois bits correspondant à des droits particuliers (lecture, écriture, exécution).
Dans les applications informatiques et techniques, le système octal sert d'intermédiaire entre la notation binaire et la notation décimale, offrant un compromis entre la lisibilité humaine et la facilité de traitement par les circuits numériques. Son importance historique et sa compatibilité avec l'architecture de nombreux systèmes informatiques plus anciens font qu'il est encore parfois utilisé dans certains domaines de la programmation de bas niveau et de la documentation matérielle.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.