+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) est une norme d'interface de carte d'extension développée pour les ordinateurs mobiles qui définit à la fois la conception physique des cartes et les protocoles de communication entre la carte et le système. La technologie a été introduite au début des années 1990 par une organisation du même nom pour les fabricants d'ordinateurs et d'équipements périphériques. Son objectif était de créer une solution universelle et compacte pour étendre les fonctionnalités des ordinateurs mobiles.
Les cartes PCMCIA, également appelées cartes PC, ressemblent à des cartes de crédit plates par leur aspect et leur taille, et sont équipées d'un connecteur à 68 broches, permettant une connexion directe à un emplacement spécial dans un ordinateur portable. La norme prévoyait trois types de cartes, différant principalement par leur épaisseur, pour prendre en charge une variété de dispositifs allant de la mémoire flash et des modems aux adaptateurs de réseau, interfaces SCSI, contrôleurs de disques et extensions E/S.
La technologie PCMCIA était basée sur le bus ISA et plus tard également sur PCI, offrant des mécanismes de découverte et de configuration automatiques (Plug and Play), ce qui a grandement simplifié l'installation du matériel. Avec l'évolution de la technologie et la demande d'une plus grande largeur de bande , la norme a évolué pour devenir CardBus, une version 32 bits de PCMCIA, électriquement compatible avec le bus PCI, et ExpressCard, basée sur PCI Express et USB.
La norme PCMCIA a joué un rôle important dans l'histoire du développement de l'informatique mobile, en lui permettant de s'adapter avec souplesse à différentes tâches sans avoir besoin de périphériques externes. Bien qu'il ait été remplacé dans les nouveaux modèles par des solutions plus compactes et plus rapides telles que l'USB ou des modules internes intégrés, il a été pendant de nombreuses années une méthode standard pour étendre les capacités des ordinateurs portables et des terminaux mobiles.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.