+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+320 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Pixel - définition

Un Pixel est le plus petit élément d'une image matricielle qui représente un seul échantillon d'information visuelle dans une grille bidimensionnelle. Dans le contexte de l'infographie, de l'affichage et du traitement des images, un pixel est l'unité de base de la représentation de la couleur et de la luminosité dans une partie spécifique de l'espace de l'image. Chaque pixel possède des coordonnées spatiales et des valeurs numériques qui définissent sa couleur, généralement stockée sous forme de composantes RVB (rouge, vert, bleu) ou dans d'autres espaces colorimétriques tels que CMYK, YUV ou HSV.

Dans les affichages électroniques tels que les moniteurs, les téléviseurs, les écrans LCD ou OLED, les pixels sont les éléments physiques d'une matrice qui émettent ou modulent la lumière. Dans le cas des images numériques stockées dans des fichiers graphiques, les pixels sont des représentations logiques, c'est-à-dire des ensembles de données stockées dans la mémoire de l'ordinateur. La résolution d'une image est définie comme le produit du nombre de pixels horizontalement et verticalement, et plus le nombre de pixels est élevé, plus le potentiel de reproduction des détails est important.

Dans les caméras et les matrices photosensibles (par exemple CCD, CMOS ), les pixels sont des capteurs qui enregistrent l'intensité de la lumière tombant sur leur surface. L'information obtenue par ces détecteurs est ensuite traitée et convertie en un signal numérique, qui reproduit l'image réelle. Dans la technologie de l'imagerie, des paramètres tels que la résolution spatiale, la profondeur de bits, la taille des pixels et la photosensibilité sont déterminants pour la qualité de l'image obtenue.

Les pixels n'ont pas de taille physiquement définie en dehors du contexte du support d'affichage. Leur taille dépend de leur densité de remplissage (DPI - points par pouce ou PPI - pixels par pouce), qui influe sur la netteté et l'évolutivité de l'image. Dans les systèmes numériques, un pixel peut également contenir des données de transparence (canal alpha), des informations de profondeur, des masques ou des métadonnées, ce qui étend sa fonctionnalité au-delà d'une simple représentation des couleurs.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI