+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Plasticité - définition

La plasticité est une propriété fondamentale des solides, principalement des métaux et des alliages, consistant en leur capacité à changer de forme de façon permanente sous l'action de forces extérieures, sans rupture de la continuité du matériau. Ce phénomène commence lorsque la limite d'élasticité est dépassée, c'est-à-dire lorsque la déformation cesse d'être réversible. Le mécanisme responsable de la déformation plastique est basé sur le mouvement des dislocations dans le réseau cristallin du matériau, qui permet aux couches d'atomes de se déplacer les unes par rapport aux autres avec un apport d'énergie relativement faible.

Les caractéristiques de la plasticité dépendent d'un certain nombre de facteurs, tels que la température, la vitesse de déformation, l'état de contrainte, la structure cristalline et la microstructure du matériau. À des températures plus élevées, les matériaux présentent généralement une ductilité accrue en raison de l'intensification de la diffusion et de la facilitation du mouvement des dislocations. La ductilité est le contraire de la fragilité, et son évaluation est cruciale dans les processus de transformation plastique tels que le laminage, le forgeage, l'emboutissage ou l'étirage.

En termes théoriques, la ductilité est modélisée par des relations constitutives non linéaires en mécanique des milieux continus, où des critères de plastification (par exemple von Mises, Tresca) et des conditions de durcissement sont introduits pour décrire la manière dont le matériau réagit à une charge supplémentaire une fois que l'état limite est dépassé.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI