+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La polarisation diélectrique est un phénomène physique impliquant l'ordre des charges électriques dans un matériau diélectrique sous l'influence d'un champ électrique externe. Sous l'effet de ce champ, les molécules ou les atomes du matériau subissent une déformation électrique qui entraîne un déplacement du centre de charge positif par rapport au centre de charge négatif. Ce déplacement a pour effet de créer des moments dipolaires microscopiques, qui s'additionnent pour former la polarisation macroscopique du matériau.
Le processus de polarisation n'implique pas le flux de charges libres, mais plutôt leur déplacement sur de très petites distances dans la structure atomique ou moléculaire. Selon la structure du matériau et le type d'interaction, on distingue différents mécanismes de polarisation : la polarisation électronique, associée au déplacement de nuages d'électrons ; la polarisation ionique, résultant du déplacement d'ions dans les réseaux cristallins ; et la polarisation orientationnelle, impliquant l'orientation de dipôles électriques permanents dans la direction du champ.
La polarisation diélectrique entraîne un champ électrique interne qui affaiblit le champ externe dans le matériau, réduisant ainsi la valeur effective de l'intensité du champ interne. L'ampleur de cet effet est décrite par la perméabilité relative du matériau (εᵣ), qui détermine la capacité du diélectrique à stocker l'énergie du champ électrique. Plus la perméabilité est grande, plus l'effet de polarisation est important.
Ce phénomène est d'une importance fondamentale en génie électrique et en électronique, car il affecte le fonctionnement des condensateurs, des guides d'ondes, des isolateurs, ainsi que la propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux diélectriques. Dans les conditions dynamiques d'un champ électrique alternatif, la réponse d'un matériau peut dépendre de la fréquence, ce qui entraîne des phénomènes de dispersion diélectrique et des pertes diélectriques. Dans les applications techniques, les propriétés de polarisation des diélectriques sont utilisées dans la conception de composants à capacité contrôlée, de matériaux électro-optiques, de capteurs et de composants micro-ondes.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.