+1 500 000 produits offerts
6000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un Champ électrique est un champ physique vectoriel qui décrit l'interaction électrique exercée par des charges électriques sur d'autres charges dans son rayon d'action. Il s'agit d'une forme d'existence de la matière qui s'étend dans l'espace autour d'une source de charge et qui se manifeste par une force agissant sur d'autres charges électriques. L'ampleur de cette force dépend de la valeur de la charge qui subit le champ et de l'intensité du champ en un point donné.
Mathématiquement, le champ électrique est défini comme la force agissant sur une charge positive unitaire placée en un point donné de l'espace. Le vecteur champ électrique a une direction conforme à la direction de cette force et sa valeur est donnée par la formule E = F/q, où E est l'intensité du champ électrique, F est la force agissant sur la charge d'essai q. L'unité d'intensité du champ dans SI est le volt par mètre (V/m).
Les sources de champ électrique peuvent être des charges statiques et dynamiques, ainsi que des champs magnétiques alternatifs , selon les lois de l'électromagnétisme décrites par les équations de Maxwell. Dans le cas d'un champ généré par une charge ponctuelle unique, son intensité diminue de manière inversement proportionnelle au carré de la distance à la source et est dirigée radialement - vers l'extérieur pour une charge positive et vers l'intérieur pour une charge négative.
Un champ électrique peut exister aussi bien dans le vide que dans un milieu matériel, où son interaction est modifiée par les propriétés diélectriques du matériau. En présence de matériaux isolants, le champ provoque un phénomène de polarisation, affectant la distribution des charges internes et modifiant la perméabilité électrique effective de l'environnement. Les lignes de champ électrique sont une représentation graphique conventionnelle de la direction et de l'intensité du champ - elles ne se croisent pas et commencent toujours par des charges positives et se terminent par des charges négatives.
Le champ électrique joue un rôle fondamental dans génie électrique, l'électronique, l'électrostatique et la physique des solides. En technologie, il est utilisé dans les condensateurs, les systèmes de détection, le blindage, les systèmes d'entraînement et dans la technologie de la haute tension, où le contrôle de sa distribution est crucial pour la sécurité et l'efficacité de l'équipement.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.