+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Port parallèle - définition

Un Port Parallèle est une interface de communication qui permet la transmission simultanée de plusieurs bits de données sur plusieurs lignes de signaux. Contrairement au port série , qui transmet les données bit par bit sur une seule ligne, le port parallèle utilise plusieurs fils, chacun étant responsable d'un seul bit, ce qui permet une transmission plus rapide des informations sur de courtes distances. Il était couramment utilisé dans les ordinateurs personnels pour connecter des périphériques, en particulier des imprimantes, des scanners, des programmateurs de mémoire et des équipements industriels.

Le type standard de port parallèle sur les PC était l'interface Centronics, développée plus tard dans la norme IEEE 1284, qui permettait non seulement un transfert de données unidirectionnel, mais aussi une communication bidirectionnelle et la prise en charge de modes tels que le nibble, l'octet, l'ECP (Extended Capabilities Port) et l'EPP (Enhanced Parallel Port). Le connecteur physique se présentait généralement sous la forme d'une prise D-sub à 25 broches (DB-25), et les lignes de signal incluaient des signaux de contrôle et d'état tels que "strobe", "acknowledge" et "busy", en plus des données.

Les ports parallèles ont également été largement utilisés dans les microcontrôleurs en tant que ports à usage général I/O, permettant de traiter en parallèle plusieurs lignes de données et signaux de contrôle. En accédant directement aux différents bits du port, il était possible de contrôler avec précision des dispositifs numériques et analogiques externes, ainsi que de mettre en œuvre des protocoles de communication personnalisés au niveau du matériel.

Malgré leur importance historique et leur grande polyvalence, les ports parallèles ont été largement supplantés par des interfaces série plus rapides et plus polyvalentes telles que USB, SPI ou I²C, qui offrent moins de fils, une plus grande fiabilité de transmission et une meilleure intégration sur la puce. Néanmoins, dans certaines applications spécialisées, industrielles et éducatives, les ports parallèles sont encore utilisés en raison de la simplicité de leur mise en œuvre et de la facilité des diagnostics.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI