+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Courant d'appel - définition

Le courant de démarrage est le courant électrique instantané et fortement accru qui circule dans un appareil électrique ou électronique lorsqu'il est mis sous tension. Ce phénomène résulte d'un changement soudain des conditions de fonctionnement du système, comme la nécessité de vaincre l'inertie mécanique dans les moteurs, la charge des éléments capacitifs dans les alimentations ou la saturation des noyaux magnétiques dans les transformateurs. La valeur du courant d'appel peut dépasser de plusieurs fois le courant nominal et sa durée dépend des caractéristiques de la charge et des paramètres de la source d'alimentation.

Dans les moteurs électriques à courant alternatif, le courant d'appel est dû à la très faible impédance des enroulements du stator à vitesse nulle, ce qui fait que la consommation d'électricité est la plus importante au moment du démarrage initial. Ce n'est qu'au fur et à mesure que la vitesse augmente, avec l'apparition de la force contre-électromotrice, que le courant effectif commence à baisser jusqu'à la valeur de fonctionnement. Dans le cas des appareils électroniques, tels que les alimentations à découpage ou les convertisseurs, la pointe de courant est souvent associée à la charge des condensateurs d'entrée et à l'initialisation des circuits de commande.

Le contrôle du courant d'appel est crucial pour garantir la longévité et la fiabilité de l'appareil lui-même et de l'infrastructure d'alimentation. Une impulsion de courant excessive peut endommager les composants semi-conducteurs, provoquer des contraintes mécaniques, déclencher une protection contre les surintensités ou détériorer les performances du réseau d'alimentation électrique. C'est pourquoi diverses méthodes de limitation du courant d'appel sont utilisées dans la pratique, telles que le démarrage progressif, la précharge par résistance, le contrôle de phase ou l'utilisation d'onduleurs.

Une analyse précise du courant d'appel est importante pour la conception des installations électriques , la sélection des fusibles et des disjoncteurs, ainsi que dans le contexte de la gestion de l'énergie et de la prévention des défaillances dans l'automatisation industrielle et les systèmes d'alimentation de secours.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI