+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le courant d'Eddy est un type de courant électrique induit qui apparaît dans les matériaux conducteurs en raison d'un champ magnétique alternatif traversant le volume d'un conducteur donné . Selon la loi d'induction de Faraday, la variation du flux magnétique dans le temps produit des forces électromotrices, qui, dans un circuit fermé ou une structure conductrice, conduisent à un flux circulant de charges électriques. Ces courants prennent la forme de courants tournants - d'où leur nom - et sont toujours orientés de manière à contrecarrer la modification du champ qui les a provoqués (loi de Lenz).
Le phénomène des courants de Foucault se produit à l'intérieur de conducteurs massifs et non isolés tels que les noyaux de transformateurs, les moteurs, les boîtiers métalliques ou les composants électromagnétiques. Leur présence entraîne des pertes locales d'énergie sous forme de chaleur, ce qui peut entraîner une surchauffe des composants, une réduction de l'efficacité et des interférences avec les équipements électromagnétiques. Pour minimiser ces effets indésirables, des techniques sont utilisées pour réduire leur formation, comme le laminage des noyaux, l'utilisation de matériaux magnétiques en poudre ou la conception de géométries de conducteurs pour réduire les zones de flux confiné.
Bien qu'ils soient le plus souvent considérés comme une source de perte, les courants de Foucault peuvent également être utiles. Leur présence est utilisée dans les technologies de freinage sans contact (par exemple les freins électromagnétiques), le chauffage par induction, la détection des défauts des matériaux et dans les méthodes d'imagerie et de contrôle des conducteurs, telles que la tomographie d'impédance ou l'inspection non destructive des courants. Leur intensité dépend de la fréquence du champ, de la conductivité électrique du matériau et de sa taille géométrique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.