+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Une Séquence De Bits Pseudo-aléatoires est une séquence déterministe de bits dont les propriétés statistiques sont similaires à celles d'un bruit aléatoire, générée par un circuit numérique basé sur un algorithme spécifique . Bien que cette séquence soit entièrement prévisible et cyclique, sa distribution de bits, sa corrélation et son spectre de fréquences imitent les caractéristiques d'un signal aléatoire, ce qui la rend utile pour tester les systèmes de transmission, les circuits logiques numériques et les dispositifs de communication.
Le plus souvent, le PRBS est généré à l'aide d'un registre à décalage avec feedback (LFSR - Linear Feedback Shift Register), dans lequel les bits sélectionnés du registre sont soumis à une opération XOR et renvoyés à l'entrée. La sélection des coefficients de rétroaction appropriés et le nombre de bits du registre déterminent la longueur de la période et la qualité statistique de la chaîne.
Dans les télécommunications, le PRBS est utilisé pour tester les canaux de transmission, les liaisons par fibre optique et les dispositifs de codage, car il permet d'évaluer leur réponse à des données réalistes et variées sans avoir recours à des sources de signaux externes. Il est également utilisé pour mesurer les erreurs de bits (BER - Bit Error Rate) et analyser la qualité de la transmission. Grâce à la répétabilité, il est possible de comparer avec précision le signal d'entrée et le signal de sortie, ce qui facilite la détection des interférences, des retards ou des erreurs de propagation.
Le PRBS est également utilisé en électronique numérique, pour tester les FPGA, les microcontrôleurs et les systèmes de cryptage. Il présente l'avantage d'un faible coût de mise en œuvre du matériel et de la possibilité de générer des chaînes de longueur et de complexité statistique très variables. Malgré l'absence de véritable caractère aléatoire, un PRBS bien conçu fournit une entropie élevée, ce qui en fait un outil d'ingénierie polyvalent pour l'analyse et le diagnostic des systèmes numériques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.