+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+320 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Propagation des ondes radio - définition

La propagation des ondes radio est un phénomène physique qui décrit la façon dont les ondes électromagnétiques de la gamme radio se déplacent dans l'espace depuis la source d'émission jusqu'au récepteur. Ce processus dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment la longueur d'onde, les conditions atmosphériques, le terrain et la présence d'obstacles naturels et artificiels. Les ondes radio peuvent se propager de différentes manières - par réflexion, réfraction, diffraction, diffusion ou ligne de visée directe - qui affectent la portée et la qualité de la transmission.

Dans les différentes gammes de fréquences, les ondes radio présentent des propriétés de propagation différentes. Les basses fréquences, telles que les ondes longues, peuvent parcourir de longues distances, en suivant en partie la courbure de la Terre. En revanche, les ondes à plus haute fréquence, telles que les ondes ultra-courtes, se propagent principalement en ligne droite et sont plus sensibles à l'atténuation et aux obstacles du terrain. L'ionosphère, une couche de l'atmosphère capable de réfléchir les ondes courtes, joue également un rôle important dans la propagation, permettant de communiquer sur des distances considérables.

L'environnement de propagation peut changer de manière dynamique, ce qui entraîne des phénomènes tels que l'évanouissement du signal, les trajets multiples (multipath) ou les interférences. Dans les applications pratiques, par exemple dans les télécommunications, les systèmes radar ou la radiolocalisation, la prise en compte des caractéristiques de propagation des ondes radio est cruciale pour la conception des antennes, des réseaux sans fil et la détermination de la portée de transmission effective. La compréhension des mécanismes de propagation permet de prévoir le comportement des signaux dans différentes conditions et d'optimiser les paramètres des systèmes de communication radio.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI