+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Propagation par trajets multiples - définition

La propagation par trajets multiples est un phénomène qui se produit lors de la transmission d'ondes électromagnétiques et qui fait que le signal atteint le récepteur par de nombreux trajets différents en même temps. Les différents chemins peuvent être créés par des réflexions sur les bâtiments, la surface du sol, l'eau ou d'autres obstacles, ainsi que par la réfraction ou la diffraction. Par conséquent, le récepteur enregistre plusieurs versions du même signal, qui diffèrent par l'heure d'arrivée, la phase, l'amplitude et l'angle d'incidence.

Ce phénomène est important dans les systèmes de radiocommunication, en particulier dans les environnements urbains, industriels ou intérieurs où la présence de nombreux obstacles favorise la division du chemin de propagation. Les trajets multiples peuvent entraîner des interférences constructives ou destructives entre les signaux, ce qui se traduit par un affaiblissement du signal, une distorsion du spectre ou une dégradation de la qualité de la transmission. Dans les systèmes numériques, il peut également y avoir un effet appelé interférence inter-symboles (ISI), c'est-à-dire des symboles qui se chevauchent, ce qui rend difficile la lecture correcte des données.

Malgré ces effets négatifs, la propagation par trajets multiples peut également être utilisée de manière avantageuse, par exemple dans les technologies MIMO (entrées multiples, sorties multiples), qui traitent les signaux par trajets multiples pour augmenter le débit et la fiabilité de la transmission. L'analyse de la propagation par trajets multiples joue un rôle clé dans la conception des systèmes d'antennes, des réseaux sans fil et des technologies de localisation basées sur les signaux radio. La prise en compte de ses caractéristiques est essentielle pour garantir la stabilité et l'efficacité de la transmission dans des conditions de propagation variables.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI