+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Grille de calcul - définition

L'informatique en grille est un modèle d'informatique distribuée , qui implique le partage de ressources informatiques à partir de plusieurs unités informatiques indépendantes, souvent géographiquement dispersées. Contrairement aux systèmes centralisés traditionnels, l'informatique en grille crée un environnement informatique juxtaposé de manière dynamique dans lequel les ordinateurs individuels travaillent ensemble comme des éléments d'un seul superordinateur virtuel .

Les ressources de l'informatique en grille comprennent non seulement la puissance de calcul, mais aussi le stockage, les logiciels et les dispositifs spécialisés qui sont mis à disposition par le biais de protocoles de communication normalisés et de plates-formes intergicielles. Un aspect essentiel de l'informatique en grille est la capacité d'attribuer automatiquement des tâches aux nœuds disponibles à tout moment, ce qui permet d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles et d'équilibrer la charge sur le système.

Les systèmes de grille se caractérisent par leur grande évolutivité, leur flexibilité et leur résistance aux défaillances d'un seul composant. Cependant, ils nécessitent un mécanisme de gestion sophistiqué qui traite de l'autorisation, de la sécurité, de la synchronisation des données et de l'ordonnancement des tâches. En raison de sa structure, l'informatique en grille est utilisée dans des domaines à forte intensité de calcul tels que la modélisation numérique, l'analyse de données scientifique, la simulation l'ingénierie ou l'exploration de données massives.

Les solutions de grille sont à la base de nombreux projets de recherche et commerciaux, y compris les initiatives de calcul à grande échelle et les infrastructures informatiques partagées. Avec le développement des technologies cloud et de la conteneurisation, le concept de grille de calcul a pris une nouvelle importance dans le cadre d'architectures informatiques distribuées plus larges.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI