+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Point de rosée est la température à laquelle l'air d'une humidité relative donnée doit être refroidi, à pression constante, pour que la vapeur d'eau qu'il contient commence à se condenser, c'est-à-dire pour qu'il atteigne un état saturé. À cette température, l'air n'est plus en mesure de retenir toute l'humidité qu'il contient à l'état gazeux, ce qui entraîne une condensation sur les surfaces plus froides que le point de rosée. Ce phénomène est important en météorologie ainsi que dans les domaines de l'ingénierie environnementale, de la construction, de la climatisation et de la technologie de mesure.
La valeur du point de rosée dépend directement de la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air et donc de son humidité absolue. Plus la concentration de vapeur d'eau est élevée, plus la température du point de rosée est élevée. Par exemple, dans des conditions d'humidité élevée, le point de rosée peut être proche de la température de l'air, ce qui augmente le risque de condensation. En revanche, dans une atmosphère sèche, le point de rosée est beaucoup plus bas, ce qui signifie que la vapeur d'eau ne peut se condenser qu'à des températures très basses.
La mesure du point de rosée est importante pour la surveillance et le contrôle des processus industriels où la condensation peut entraîner la corrosion, des dysfonctionnements de l'équipement, la détérioration du produit ou des dommages à l'usine. Dans les systèmes HVAC (chauffage, ventilation et climatisation), son contrôle permet de prévenir l'humidité dans les matériaux de construction et la formation de moisissures. En météorologie, le point de rosée est utilisé pour prévoir des phénomènes tels que la rosée, le brouillard ou le gel, ainsi que pour déterminer les niveaux de confort thermique humain.
La détermination du point de rosée peut être effectuée par des méthodes directes, telles que les hygromètres à point de rosée par condensation, ou indirectes, basées sur la mesure de la température de l'air et de l'humidité relative à l'aide d'algorithmes appropriés . Les applications industrielles avancées utilisent également des capteurs électroniques capables de surveiller continuellement ce paramètre en temps réel.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.