+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
QWERTY (clavier de programmeur) est la disposition de clavier alphanumérique la plus répandue, nommée d'après les six premières lettres disposées dans la rangée supérieure gauche des touches de lettres. Elle a été conçue par Christopher Latham Sholes au XIXe siècle pour les machines à écrire, dans l'intention de minimiser le blocage mécanique des leviers en disposant correctement les lettres les plus fréquemment utilisées. Aujourd'hui, la disposition QWERTY, avec des adaptations pour l'anglais et d'autres langues, est la norme dans les ordinateurs personnels, les ordinateurs portables et les appareils mobiles.
Dans le contexte de ce que l'on appelle le "clavier du programmeur", le terme fait référence à une disposition QWERTY adaptée aux besoins spécifiques des utilisateurs impliqués dans la programmation. Un clavier de programmeur comprend généralement un accès complet aux caractères spéciaux pertinents pour le codage, tels que les parenthèses, les crochets, les points-virgules, les opérateurs logiques ou les points d'interrogation, dans une disposition qui permet une saisie rapide et ergonomique code source. Dans de nombreux systèmes d'exploitation, le "clavier du programmeur" fait référence à une variante de QWERTY dans laquelle les caractères diacritiques sont accessibles par des combinaisons de touches, ce qui permet de passer en toute transparence de l'encodage à la saisie de texte naturel.
D'un point de vue technique, le Claviers du programmeur prend en charge les dispositions étendues ASCII et Unicode, ce qui permet de prendre en charge librement plusieurs normes d'encodage de caractères, ce qui est indispensable lorsque l'on travaille dans un environnement logiciel international. L'ergonomie de la disposition QWERTY, malgré de nombreuses alternatives telles que Dvorak ou Colemak, reste le choix dominant en raison des habitudes bien établies des utilisateurs et de l'omniprésence dans le matériel et les solutions système.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.