+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Itinérance - définition

Le moletage Le moletage est un procédé de traitement plastique ou mécanique d'une surface, qui consiste à produire un motif régulier sur le matériau sous la forme d'une grille, de rainures ou de dentelures, généralement de nature décorative, fonctionnelle ou technologique. Cette opération est principalement réalisée sur des tours à l'aide d'outils spéciaux appelés molettes, qui, grâce à leur structure, permettent d'enfoncer le motif dans la surface usinée sous l'effet de la pression et du mouvement de rotation de la pièce.

L'objectif du moletage est généralement d'augmenter l'adhérence de la surface, ce qui est important pour les composants saisis à la main tels que les boutons, les poignées, les boutons ou les manches d'outils. Dans les applications industrielles, le moletage améliore également le frottement , ce qui permet une transmission plus efficace des forces dans les joints de frottement. Le procédé est utilisé à la fois dans la production de masse et dans la fabrication de précision de pièces individuelles pour la mécanique de précision, les instruments de mesure ou les composants d'appareils électroniques.

Les paramètres du moletage, tels que l'angle des encoches, la profondeur du motif, le type de maillage (droit, croisé ou oblique) et l'espacement des dents, sont sélectionnés individuellement en fonction des exigences fonctionnelles et esthétiques. Pour obtenir un moletage de qualité, il faut tenir compte des propriétés du matériau de la pièce afin d'éviter un écrasement excessif, une fissuration ou une déformation de la surface. Dans la pratique industrielle, ce processus peut être mis en œuvre soit en pressant la molette dans le matériau (moletage statique), soit en la faisant rouler sur la surface de la pièce (moletage rotatif), ce qui réduit la charge sur l'outil et améliore la qualité du motif.

Dans les technologies de fabrication modernes, le moletage a également trouvé une application en tant que méthode de préparation de la surface pour les processus de collage ou de soudage, où la microstructure du motif améliore l'adhérence de la soudure au substrat. L'automatisation des processus de moletage dans les systèmes CNC permet de reproduire avec précision des motifs sur des composants de forme complexe, en maintenant une répétabilité et un contrôle de qualité élevés, ce qui est particulièrement important dans la production de composants pour l'aérospatiale, la médecine et la micro-ingénierie.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI