+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Réfraction est un phénomène physique impliquant un changement de la direction de propagation d'une onde, généralement une onde lumineuse ou électromagnétique, lorsqu'elle passe entre des milieux ayant des indices de réfraction divers. Elle résulte d'un changement de la vitesse de l'onde lorsqu'elle traverse la frontière entre deux milieux, ce qui entraîne une courbure de la trajectoire de l'onde selon la loi de Snellius. Ce phénomène se produit non seulement pour la lumière, mais aussi pour le son, les ondes sismiques, radio et micro-ondes.
Dans le cadre de l'optique, la réfraction explique des phénomènes tels que la réfraction de la lumière dans les lentilles, la déformation des images dans l'eau ou l'action des prismes. Dans les domaines de la radiotechnique et de la météorologie, elle fait référence à la courbure du trajet des ondes radio dans l'atmosphère, où les variations de température, de pression et d'humidité affectent la vitesse de propagation locale des ondes électromagnétiques. Il peut en résulter une extension de la portée des ondes radio, ce que l'on appelle les phénomènes de conduction troposphérique, ou des interférences avec la réception des signaux.
La réfraction atmosphérique est également importante en astronomie, où elle provoque un décalage apparent de la position des corps célestes, en particulier lors de l'observation près de l'horizon. En géodésie et dans les systèmes de navigation, la prise en compte de la réfraction est essentielle pour obtenir des mesures précises et corriger les erreurs liées à la propagation des signaux dans l'atmosphère.
Dans l'analyse technique, la réfraction est décrite à l'aide de modèles mathématiques d'ondes, y compris des équations différentielles et des techniques numériques pour prédire la trajectoire des ondes dans des environnements complexes. La conception de systèmes optiques, d'antennes et de communication nécessite la prise en compte des effets de la réfraction afin de garantir la précision du fonctionnement et de minimiser la perte de signal.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.