+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Résistances de mesure - définition

Résistance de mesure (shunt) est un élément résistif doté d'une faible valeur de résistance sélectionnée avec précision, utilisé pour mesurer le courant électrique dans les circuits à courant continu et alternatif. Sa fonction première est de convertir le courant circulant en une tension proportionnelle, qui peut ensuite être mesurée à l'aide d'un Voltmètres ou d'un convertisseur analogique-numérique, selon la loi d'Ohm. La grande précision et la stabilité de la caractéristique de résistance font du shunt un outil indispensable dans les applications de mesure et de contrôle.

Dans la pratique technique, les résistances de mesure sont conçues pour avoir un impact minimal sur le circuit global, ce qui signifie une très faible résistance - généralement de quelques microohms à des centaines de milliohms. Il est également essentiel que leurs performances ne changent pas de manière significative en fonction de la température ou de la charge à long terme, c'est pourquoi on utilise des matériaux ayant un faible coefficient de résistance à la température, tels que le manganèse ou le constantan. Dans les applications de haute précision, les résistances de mesure disposent de certificats d'étalonnage et sont soumises à des procédures de test rigoureuses.

Les résistances de shunt sont utilisées dans les systèmes de surveillance du courant dans les Alimentations, les Piles, les onduleurs, l'électronique de puissance, les compteurs d'énergie et les systèmes de protection et de contrôle. Elles fonctionnent souvent en association avec des amplificateurs opérationnels, des convertisseurs analogiques-numériques ou des systèmes de mesure spécialisés pour convertir la tension de chute en une valeur de courant. Dans les applications à courant élevé, la conception mécanique est également importante, car elle permet une dissipation efficace de la chaleur et le maintien d'une faible impédance dans les connexions.

La sélection de la résistance de mesure doit tenir compte non seulement de la gamme de courant et de la précision, mais aussi de la puissance de perte et de la résistance aux interférences électromagnétiques, qui déterminent la fiabilité et la précision de l'ensemble du système de mesure.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI