+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Équilibre (en mécanique) est l'état d'un corps dans lequel toutes les forces et tous les moments externes agissant sur ce corps s'équilibrent, de sorte que le système ne présente aucune accélération de translation ou de rotation. Dans le contexte de la statique , une branche de la mécanique classique, la condition d'équilibre est un vecteur de force résultante nul et un moment de force résultante nul par rapport à tout point de référence. L'équilibre peut être statique, lorsque le corps reste au repos, ou dynamique, lorsqu'il se déplace dans un mouvement rectiligne uniforme sans changer d'orientation spatiale.
En fonction de la réponse du système à de petites perturbations, il existe trois types fondamentaux d'équilibre : stable, instable et neutre. En cas d'équilibre stable, lorsque la perturbation cesse, le corps revient à son état initial, ce qui est généralement associé à l'existence d'un minimum local de la fonction d'énergie potentielle du système. On parle d'équilibre instable lorsqu'une perturbation, même minime, conduit le système à s'éloigner durablement de l'équilibre. L'équilibre inerte, quant à lui, signifie que le système adopte un nouvel état d'équilibre après une perturbation sans avoir tendance à revenir ou à s'éloigner davantage.
L'analyse de l'équilibre joue un rôle clé dans la conception des systèmes mécaniques, des structures d'ingénierie et des systèmes dynamiques afin d'évaluer leur stabilité et de prédire leur comportement sous différentes charges.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.