+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un schéma de circuit équivalent est une représentation analytique simplifiée d'un objet réel - un composant, un système ou un système technique - exprimée au moyen de modèles et de composants mathématiques et physiques idéalisés, tels que des résistances, des sources de tension, des condensateurs, des inductances, des générateurs ou des transformateurs. Son principal objectif est de représenter les propriétés fonctionnelles de base du système analysé d'une manière qui permette un calcul facile, simulation et l'évaluation du comportement du système dans des conditions de fonctionnement spécifiques.
En génie électrique et électronique, les diagrammes équivalents sont utilisés pour représenter les composants du monde réel - tels que les lignes de transmission, les transformateurs, les machines électriques, les sources d'énergie ou les dispositifs à semi-conducteurs - au moyen d'un ensemble d'éléments passifs et actifs simples. Par exemple, un transformateur peut être représenté par un modèle comprenant la résistance de l'enroulement, les inductances distribuées et les capacités parasites, ce qui permet d'analyser les pertes, les chutes de tension ou les caractéristiques de fréquence.
Le diagramme équivalent peut être linéaire ou non linéaire, en fonction de la portée et de la précision du modèle. Il se présente aussi souvent sous une forme statique (pour l'analyse en régime permanent) ou dynamique (en tenant compte des variables temporelles).](/ca/fr/news/library-articles/page/69736/) Dans la théorie de l'automatisation et du contrôle [, ces schémas sont utilisés pour représenter la dynamique des processus et des objets de contrôle sous la forme de modèles de transmittance ou d'équations différentielles.
L'avantage de l'utilisation des diagrammes de substitution est que les systèmes complexes peuvent être remplacés par leur représentation simplifiée, ce qui permet une analyse rapide du comportement du système à l'aide de méthodes analytiques, numériques ou de simulation classiques. Cela en fait un outil indispensable pour la conception, le diagnostic et l'optimisation des systèmes techniques, tant dans la phase conceptuelle que dans la phase opérationnelle.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.