+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un Contrôles est un dispositif ou un module logique utilisé pour superviser et contrôler le fonctionnement d'un système technique sur la base d'un algorithme de fonctionnement spécifié . Sa fonction première est de traiter les signaux d'entrée - provenant de capteurs, de boutons ou d'interfaces de communication - et de générer des signaux de sortie qui commandent le fonctionnement d'actionneurs tels que des moteurs, des vannes, des relais ou des affichages.
Les Contrôles peuvent prendre la forme de simples circuits électroniques basés sur la logique numérique ou d'unités complexes de microprocesseurs ou d'Automates programmables. Dans les systèmes d'Automatisation industrielle, ils jouent un rôle clé dans la gestion des processus de production, des mouvements des machines, des systèmes de sécurité et des diagnostics. Leur fonctionnement est basé sur l'analyse cyclique de l'état des entrées, le traitement des données selon des règles logiques ou mathématiques établies et la mise à jour des signaux de sortie qui affectent l'objet contrôlé.
En fonction de l'architecture et de l'application, le Contrôles peut être autonome ou intégré dans un système de gestion supérieur. Il peut prendre en charge la logique de synchronisation, feedback, le traitement analogique et numérique, et communiquer avec d'autres dispositifs en utilisant des normes de transmission de données telles que Modbus, CAN, Ethernet ou IO-Link. Les principales caractéristiques des Contrôles sont la fiabilité, le fonctionnement déterministe et la capacité en temps réel, ce qui est essentiel pour de nombreuses applications industrielles et de processus.
Le terme "Contrôles" peut également être utilisé dans le contexte des logiciels - comme driver - désignant alors un programme qui sert d'intermédiaire entre le système d'exploitation et le matériel informatique. Dans ce sens, le Contrôles est responsable de l'interprétation et du traitement corrects des signaux de commande envoyés aux dispositifs physiques tels que les cartes graphiques, les interfaces USB ou les appareils de mesure.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.