+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Signalisation différentielle - définition

Signalisation différentielle est une méthode de transmission de signaux électriques dans laquelle l'information est transportée sous la forme d'une différence de potentiel entre deux lignes conductrices, plutôt que par rapport à une masse commune ou à un point de référence. Cette technique améliore considérablement l'immunité aux interférences électromagnétiques et permet de transmettre des données sur de plus longues distances avec une plus grande intégrité du signal. Elle est largement utilisée dans les systèmes de transmission numériques et analogiques, en particulier lorsqu'une fiabilité et une précision élevées sont requises.

Dans un circuit différentiel, les deux lignes de signal transportent la même information mais avec une polarité opposée - lorsqu'une ligne atteint un état haut, l'autre prend un état bas, et vice versa. Le récepteur lit la différence de tension entre ces lignes, en ignorant les interférences communes qui pourraient se produire sur les deux Fils simultanément. Cela permet d'éliminer le bruit de mode commun, ce qui rend cette méthode extrêmement résistante à l'environnement extérieur.

La signalisation différentielle est utilisée dans les normes de communication telles que RS-485, CAN, USB, HDMI ou LVDS, où la transmission rapide et stable des données est importante. Elle permet de réduire les émissions électromagnétiques, ce qui est important dans la conception de circuits conformes aux normes CEM . En électronique numérique et industrielle, cette méthode permet de maintenir l'intégrité des signaux même en présence d'interférences, de grandes différences de potentiel de terre ou de longs fils de transmission.

Du point de vue de la conception, la signalisation différentielle nécessite l'utilisation de pilotes et de récepteurs différentiels appropriés, ainsi que l'acheminement correct des paires de fils - en maintenant la symétrie et en minimisant les boucles d'interférence - ce qui affecte la stabilité des paramètres de transmission.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI